请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 工具与软件:
大家好、团队成员:
客户将 DP83867IRRGZT 与 RGMII 1000Mbps 配合使用。
它们的目标是仅使用 PCB 上的模式产生的延迟来调整时序、而不使用时钟移位模式。
IC 封装中的 TX 线(TX_D[3:0]、TX_CLK、TX_CTRL)和 RX 线(RX_D[3:0]、RX_CLK、RX_CTRL)信号线有多大的内部延迟?
他们在设计图形长度时考虑了 IC 封装的内部延迟。
此致、