This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:关于全高清机型

Guru**** 2904150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434407/ds90cf384a-about-full-hd-models

器件型号:DS90CF384A

工具与软件:

嗨、团队:

我想在配置"LVDS ->(DS90CF384AMTDX/NOPB)-> RGB->(TFP410MPAPREP)-> HDMI "中将 LVDS 转换为 HDMI。
我认为 DS90CF384AMTDX/NOPB 不支持全高清、但有没有支持全高清的配置?
我想知道是否有替代方案。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    我必须进一步研究这一点、在 FPD-Link 产品系列中、我们有 LVDS -> FPD-Link 解决方案、它可以支持全高清时钟、但没有 HDMI 解串器。 我可以检查是否有其他配置可以将 FPD-Link 转换为您所需的输出协议。

    您能否分享显示视频规格作为参考?

    谢谢!

    Miguel