This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2029A-Q1:如果 Vserial_diod<0.4V、会发生什么情况?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN2029A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434542/tlin2029a-q1-what-would-happen-if-vserial_diode-0-4v

器件型号:TLIN2029A-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户一直在调查 TLIN2029A-Q1。  数据表 第7页显示了 Vserial_diode=04V (min)。  您能否告诉我、如果他们使用 Vserial_diode<0.4V 的二极管、系统会发生什么情况?  他们想知道是否必须根据当前二极管的预期问题来更改二极管。

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、

    该规范是 Vsup 的内部串行二极管、而不是用于主节点应用的外部二极管。 现在没有必要也没有方法更改这个二极管。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean - San、

    非常感谢您的快速回复。  我的客户需要担心的二极管是在指挥官模式下、Vsup 与1kOhm PU 电阻器连接 LIN 引脚之间的 OEN。  它用于反向阻断、因此我知道对此没有 Vf 要求。

    此致、

    川崎义和