This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:倍压器和逆变器电源要求

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434978/max3232-voltage-doubler-and-inverter-supply-requirements

器件型号:MAX3232

工具与软件:

我有一个具有±15kV ESD 保护功能的 MAX3232 3V 至5.5V 多通道 RS -232线路驱动器和接收器。 我看到芯片中集成了倍压器和逆变器。 这个双通道和逆变器是如何工作的? 我假设我输入3.3V、那么我可以生成+6.6V/-6.6V 输出、而如果我想生成+10V/-10V、那么我可以为 VCC 提供5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    您要介绍的不是倍压器、而是该器件的电荷泵电路。 如果您想了解电荷泵的数学原理和操作、建议阅读本文档: https://www.ti.com/lit/ta /sszt674/sszt674/sszt674.pdf

    无论此器件的电源是3.3V 还是5V、驱动器将输出约+/-5.4V 的电压。 这可以在驱动器电气特性表中的 V_OH 和 V_OL 中找到:

     

    为了达到规定的驱动器输出电压、请遵循数据表中的表9-1:

    根据您要使用的 VCC 电压、请使用相应的电容器。 这些建议值将确保驱动器输出正确的电压(在本例中为+/-5.4V)。 这些标记电容值显示在典型应用中(请参阅数据表的第9.2节):

    如果这有帮助、或者您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    Ethan