This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:以太网合规性测试(TX_03、TX_07)

Guru**** 2482115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434593/dp83tc812r-q1-ethernet-compliance-test-tx_03-tx_07

器件型号:DP83TC812R-Q1

工具与软件:

团队成员好、客户在以太网合规性测试中发现失败、这似乎是我们的 PHY 的根本原因。 请您对此发表评论。 非常感谢 Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    客户是否正在使用我们的 Open Alliance 应用手册第3节中的初始化脚本?

    https://www.ti.com/lit/an/snla389b/snla389b.pdf?ts = 1730930482955

    需要这些配置才能通过合规性测试。  

    如果您可以在内部论坛上打开新主题、我们还可以提供这些 ECU 级别测试的 PHY 级版本的通过结果。  

    此致、

    Melissa