工具与软件:
尊敬的专家:
我以前问过使用 UB941和 UB948的问题、
DS90UB941AS-Q1:如何配置寄存器以将948连接到 DOUT0? -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
而且、有了 TI 专家提供的配置、配置 SER PG 已可以在没有 DSI 输入的情况下显示彩色图片。
结果和 配置如下:
[MCU2_0] 11.183765s:在0xc 处读取941器件 ID、I2C ID Reg[0x0000]= 0x18
[MCU2_0] 11.183793 s:--写入 UB941 --
[MCU2_0] 11.184018 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0001]= 0x0
[MCU2_0] 11.184507 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0001]= 0x8
[MCU2_0] 11.185507 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID 寄存器[0x0003]= 0xda
[MCU2_0] 11.186506:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x005b]= 0x0
[MCU2_0] 11.187506 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x001e]= 0x1
[MCU2_0] 11.188505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0066]= 0x1a
[MCU2_0] 11.189505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0067]= 0x1
[MCU2_0] 11.190505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID 寄存器[0x0066]= 0x3
[MCU2_0] 11.191505s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0067]= 0x3
[MCU2_0] 11.192505s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0066]= 0x4
[MCU2_0] 11.193505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0067]= 0xca
[MCU2_0] 11.194505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0066]= 0x5
[MCU2_0] 11.195505s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID 寄存器[0x0067]= 0x8
[MCU2_0] 11.196505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID 寄存器[0x0066]= 0x6
[MCU2_0] 11.197506:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID 寄存器[0x0067]= 0x32
[MCU2_0] 11.198505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0066]= 0x7
[MCU2_0] 11.199505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0067]= 0x80
[MCU2_0] 11.200509 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0066]= 0x8
[MCU2_0] 11.201506:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID 寄存器[0x0067]= 0x7
[MCU2_0] 11.202505s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0066]= 0x9
[MCU2_0] 11.203505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0067]= 0x2D
[MCU2_0] 11.204505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0066]= 0xA
[MCU2_0] 11.205505s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID 寄存器[0x0067]= 0x2C
[MCU2_0] 11.206505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0066]= 0xb
[MCU2_0] 11.207505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0067]= 0x5
[MCU2_0] 11.208505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0066]= 0xc
[MCU2_0] 11.209505 s:写入后、在0xc 处读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0067]= 0xad
[MCU2_0] 11.210505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0066]= 0xd
[MCU2_0] 11.211505s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0067]= 0x38
[MCU2_0] 11.212505 s:写入后、读取0xc 处的 I2C 地址、I2C ID 寄存器[0x0065]= 0x4
[MCU2_0] 11.213505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0064]= 0x15
[MCU2_0] 11.214505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x001e]= 0x1
[MCU2_0] 11.215505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0007]= 0x58
[MCU2_0] 11.216505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID 寄存器[0x0008]= 0x5c
[MCU2_0] 11.217505 s:写入后、在0xc 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0001]= 0x0
[MCU2_0] 11.718604 s:在0x2C 处读取948器件 ID、I2C ID Reg[0x0000]= 0x58
[MCU2_0] 11.718631 s:--写 UB948ONE --
[MCU2_0] 11.718909 s:写入后、在0x2C 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x0049]= 0x60
[MCU2_0] 11.973565 s:写入后、在0x2C 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x001d]= 0x13
[MCU2_0] 12.228568 s:写入后、读取0x2C 处的 I2C 地址、I2C ID Reg[0x001e]= 0x55
[MCU2_0] 12.483567 s:写入后、在0x2C 读取 I2C 地址、I2C ID Reg[0x001f]= 0x5
[MCU2_0] 12.738300 s:DSS:串行器/解串器配置…… 完成了!!!
那么、如何通过 DSI 传输数据并将其显示在下一个屏幕上?