This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:SPI 转 RS -422及放大器;UART 转 RS -485设计解决方案

Guru**** 2872590 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E, AM26LV31, THVD1406, AM26LV32E, THVD1500, THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433841/thvd1552-spi-to-rs-422-uart-to-rs-485-design-solution

器件型号:THVD1552
主题中讨论的其他器件:AM26LV31THVD1406AM26LV32E、AM26LV31E THVD1500、THVD1400

工具与软件:

大家好、团队成员:

请建议 使用 SPI 转 RS -422和 UART 转 RS -485设计解决方案

未指定 IC

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SPI、有 四通道发送器和接收器(例如 AM26LV31/32);您需要为 MISO 信号添加一个单通道收发器。

    在半双工 RS -485总线中、发送器必须具有三种状态(低电平、高电平以及为接收而禁用)。 这通常需要 DE 引脚或具有自动方向控制功能的收发器(例如 THVD1406)具有单独的控制信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我同意 Clemens 对 SPI 线路的 AM26LV31E 和 AM26LV32E 的建议、因为这些是我们推荐的 RS422四通道驱动器/接收器。 您将需要一个额外的通道。 我们通常建议对单通道器件使用 THVD14XX 或 THVD15XX。 14XX 是通用器件、15XX 通常具有更高的成本竞争力、但性能较低。  

    对于 UART、可以将 THVD1400或 THVD1500作为起点。 正如 Clemens 指出的、THVD1406具有一些客户喜欢使用的自动方向功能。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Clemens &  Bobby、

    您是否有参考设计电路图?

    SPI 至 RS -422是否需要使用 M0 MCU 进行数据转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    [报价 userid="539568" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433841/thvd1552-spi-to-mcu-422-uart-to-mcu-485-design-solution/5499673#5499673"] rs spi 至 RS mcu-422是否需要使用 rs 进行数据转换?

    RS422不是协议。 如果将 SPI 信号发送到 RS422驱动器中进入 RS422接收器、接收器将再次提供 SPI 输出。 因此您无需解码 RS422到 SPI 的信号(如果您将其与 RS422接收器配对、基本上是为您完成的)。  

    [报价 userid="539568" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433841/thvd1552-spi-to-rs 422-uart 转 rs 485-design-solution/5499673#5499673"]您是否有参考设计电路图?

    我想我们不为此提供基准电路、但您基本上只需将 RS422驱动器的3个通道用于3个 SPI 输出。  

    我知道我的图纸有点粗糙、但这是大致的外观。 左侧顶部的3个驱动器是 AM26LV31E。 右侧的前3个接收器是 AM26C32E。 带有 MISO 线的底部块是 THVD14XX 器件之一。  

    -鲍比