This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:无法获取网络 IP 地址

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848K
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428741/dp83848k-unable-to-obtain-network-ip-address

器件型号:DP83848K

工具与软件:

Dears、

DP83848K 的原理图如下。 目前、它可以正常连接到计算机、但在连接到路由器时、它无法获取公用 IP 地址。 我想问一下原因。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    在这两种情况下(PC 与路由器) PHY 链路是否均接通?

    可以读取寄存器0x1[2]以确认链路状态。

    如果 DP83848连接到计算机、通信是否正常工作?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Evan:

    抱歉、我犯了个错误。 目前、PC 和路由器都无法通信、只能打印 MAC 地址、无法获取 IP 地址。 读取的0x10寄存器值为0x7849、0bit 为1。 似乎已建立连接、但无法获取 IP。 您能帮助分析一下原因吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    对于寄存器0x1 = 0x7849、链路状态的位[2]指示链路断开。

    链路断开有几个可能的原因、请帮助确认:

    • MDI 侧原理图连接(原理图可以在 e-mayhew@ti.com 上私下共享)
    • PHY 未激活
      • 探测 X1时钟输入以确认有效时钟(器件处于 RMII 主模式还是从模式?)
      • RBIAS 电阻器两端的探头电压。 如果 PHY 处于活动状态、则该值应为~1V

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您提供离线输入。

    在原理图方面、MDI 侧终端电路未遵循数据表中的建议。

    TD 和 RD 引脚需要50 Ω 上拉电阻、如下所示:

    我不希望 MDI 侧信号与当前原理图设计的链接兼容。

    要确认这一点、您是否有可以运行合规性测试的范围?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    客户添加了上拉电阻器、但仍然无法获取 IP 地址。 下面是图1所示的印刷寄存器信息。 请帮助检查是否存在问题;插入和拔下网线时可以识别状态变化、如图2所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    什么器件用作 SoC?

    寄存器日志指示 MDI 侧的链路接通-连接 PC 和路由器时是否都发生 IP 地址故障?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    SoC 为 ESP32;

    是的、PC 和路由器都无法获取 IP 地址。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您的确认。

    该器件似乎绑定到了不正确的 MAC 模式。 连接表示所需的 RMII 模式、但器件会配置为 MII 模式、RX_DV 引脚上没有 PU。

    请通过将 RX_DV 设置为高电平或通过写入0x17[5]="1"来启用 RMII 模式。

    谢谢!

    Evan