This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:ISO 7637-3:2016 -通过电源线以外的线路通过电容和电感耦合进行的电气瞬态传输

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434609/dp83848q-q1-iso-7637-3-2016---electrical-transient-transmission-by-capacitive-and-inductive-coupling-via-lines-other-than-supply-lines

器件型号:DP83848Q-Q1

工具与软件:


团队成员、您好!  

请分享 用于 ISO 7637-3瞬态脉冲测试的 DP83848Q-Q1以太网 PHY 测试报告。  

测试方法: 直接电容耦合

脉冲: 2A、3a、3b

信号线: 以太网 TXP/N 和 RXP/N