This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:需要 UL 认证组件(UR)证书

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435913/max232-ul-recognized-component-ur-certificate-require

器件型号:MAX232

工具与软件:

我们需要以下器件获得 UL 认证组件(UR)证书。

MAX232DR
SN74LVC138APWR
SN74HC20DR
SN74LVC1G08DCKR
LM2596R-5.0V
LM2623Amm/NoPB
TPS61169DCKR
TPS54331DR
LM386MX-1/NoPB
TL431AIDBZR
TPS23751PWPR
BQ25601RTWR
PCM1754DBQR
TPS23752PWPR
TPS562209DDCR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemal:

    通常、TI 器件将在数据表的第一页指定器件是否通过了 UL 认证。 如果第一页上没有该内容、则很可能是该器件未通过认证。

    关于您提供的器件列表、我只能与 MAX232交谈、因为这是收发器(TRX)产品系列中的唯一器件。 目前该器件未通过 UL 认证。

    此致、

    Ethan