This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:主机器件检测 DS160PT801X16EVM

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801X16EVM, DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434041/ds160pt801x16evm-ds160pt801x16evm-detection-by-host-device

器件型号:DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件:DS160PT801

工具与软件:

是否可以通过主机器件上的 lspci 命令检测重定时器评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiji:

    使用 lspci 命令不会直接检测 DS160PT801、因为该器件是仅在协议的物理层运行的 PCIe 器件。 如果您将 DS160PT801X16EVM 自行插入 PCIe 插槽、我预计不会枚举该器件。

     如果您使用 lspci 的"Link Capabilities (链路能力)"部分下的"Configuration Details (配置详细信息)"枚举端点、则该设备将显示为存在的重定时器。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 lspci 下指的是这些链路功能、因为 SigCon Architect 中没有此类功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiji:

    是的、是这样。 lspci 是特定于 Linux 环境的命令、用于枚举 PCI 总线。

    SigCon Architect 提供其他重定时器调试功能、例如读取 各种器件状态寄存器和状态机。

    这在我们的文档中有概述、可以通过以下网址申请获取: https://www.ti.com/secureresources/DS160PT801-DESIGN 

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 您是否可以接受我的 EAE 申请、因为我需要关于使用重定时器评估板的一些指导。 提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiji:

    我看到您已提交器件安全文件夹请求。 很遗憾、根据公司政策、拒绝非企业电子邮件(例如大学)发出的请求。

    您是否能够使用您的工作帐户注册?

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已使用我的工作帐户申请它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiji:

    我已通过您的工作电子邮件批准您的申请。

    此致!
    David