This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:TS3DV642RUATQ1---S 参数模块

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434412/ts3dv642-q1-ts3dv642ruatq1---s-parameter-module

器件型号:TS3DV642-Q1

工具与软件:

尊敬的  TI:

    我们现在正在做负载板设计、并选择  TS3DV642RUATQ1作为我们的 MIPI 验证解决方案。 但是、我无法在您的网站上找到 S 参数模块。

    请您为我提供用于 SI 仿真的 S 参数模块吗?  

    希望尽快得到您的反馈,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aimee:

    请接受我的 E2E 朋友请求、我会收到发送的 s-param。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

       已接受请求。 请向我发送所有端口的 S 参数。 BYW、请注意器件型号应为 TS3DV642RUATQ1。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aimee:

    过 E2E PM 进行响应。

    谢谢!

    Ryan