This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1023:意外输出

Guru**** 2830135 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS1023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435723/tios1023-unexpected-output

器件型号:TIOS1023

工具与软件:

尊敬的团队:  

客户正在使用 TIOS1023、但存在下面类似的一些问题。 请回顾一下并告诉我您的意见。  

- TIOS1023输出波形  

   => NPN 配置、无负载状态。 EN =低电平  

如下图所示、 接通电源后(约200ms lator)、输出信号在大约3ms 内变为低电平。 是否正常运行?  

我们可以在 VCC 导通时看到此操作。  

请告诉我您对该操作发生原因的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    您能否提供此上电序列期间的原理图以及其他信号 IN、EN 和 VCC_OUT 的值、以便我们检查任何可能解释 OUT 引脚上该脉冲的条件?

    谢谢!

    Jonathan