Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550 工具与软件:
您好!
我将 TCAN4550与 MCU 一起使用、速度为16Mbps SPI、
每2毫秒尝试发送标准帧 ID CAN 消息、
在 USB-CAN 分析仪的帮助下捕获发送的消息、
捕获的 消息小于来自 tcan4550的传输消息、例如发送的8192条消息和接收的8190条消息、
-调试过,看看
I) SPI 状态寄存器、它不会显示任何 SPI 错误、
ii)检查错误计数器寄存器、它显示传输中的0错误、
但是2条消息丢失了、请您指导我去哪里查找