This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:LMH1218

Guru**** 2930350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228, LMH1208, LMH1297, LMH1226, LMH1219, LMH1218, LMH1297EVM, LMH1229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435447/lmh1208-lmh1218

器件型号:LMH1208
主题中讨论的其他器件: LMH1297LMH1226LMH1219LMH1218、LMH1228、 LMH1297EVMLMH1229

工具与软件:

我们需要设计一个3U 160mm 卡、它具有75欧姆的 BNC 转100差动转换器。 信号速度为3G 至12G。从卡到背板上相应插槽的距离约为6英寸。 从卡到背板的连接器接口是 TE CONNECTITION RT3 VITA 46连接器。 电缆长度可达100英尺。 我们将了解以下 TE 部件。 查找有关布局的信息。 完成的高信号完整性文档。 我下载的器件如下所示。

LMH1208、LMH1218、LMH1219、LMH1226、LMH1228、 LMH1297

我的电子邮件是 dwood@atrenne-ca.com

办公电话:508-818-5297

提前感谢您的帮助。

Donald Wood

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donald、

    我们正在审查此案例、我们会尽快回复您。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donald、

    根据您对长输入电缆长度的要求、均衡器和时钟恢复器组合器件将非常适合。 对于我们的新器件100m 等长电缆、 LMH1229_39 是可行的选择。  

    Unknown 说:
    查找有关布局的信息。 可能已经完成的信号完整性文档。

    我们的大多数器件都有用于仿真的 IBIS-AMI 文件。 至于布局、您可以请求我们用于 EVM 的.brd 文件作为参考。 LMH1297EVM 可用于您自己的设计。 信号完整性信息来自数据表参数。 我建议您仔细查看每个器件的电缆长度规格。 如上所述、LMH1229具有该领域的一些出色性能、但它是新器件、因此缺少以前器件已具有的 IBIS-AMI 文件和一些其他资源。

    您能给我们发送一份应用方框图吗?

    此致、

    Nick