This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:LMH0397环路滤波器增益

Guru**** 2867110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435752/lmh0397-lmh0397-loop-filter-gain

器件型号:LMH0397

工具与软件:

大家好!

我正在使用 LMH0397、并想提高输出增益、数据表中的最大 Vpp 为800mV p-p、但我想通过更改 LMH0397设置来提升此值、我是否可以实现?

此外、LMH0397中还有环路滤波器、我能否调整此环路滤波器设置以实现最大增益?  

顺便说一下、我使用 SDI_IO 作为输入 OUT0作为输出、使用 SDI_OUT 作为环回、IN0未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serif:

    听起来不错。 要实现更高的 VOD 增益、 请使用 HOST_EQ0引脚:

    图1:LMH0397数据表第11页

    L 设置将是您可以通过引脚控制在 OUT0+处实现的最大增益。  此外、SDI_VOD 引脚用于 SDI_OUT VOD 控制。

    图2:LMH0397数据表第10页

    [报价 userid="619175" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435752/lmh0397-lmh0397-loop-filter-gain 此外、LMH0397中还有环路滤波器、我可以调整此环路滤波器设置来实现最大增益吗?  [报价]

    环路滤波器不是调整 VOD 的理想方法、因为环路滤波器是抖动的函数。

    此致、

    Nick