This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:TLIN1021A-Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1021A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435970/tlin1021a-q1-tlin1021a-q1

器件型号:TLIN1021A-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

在 IC TLIN1021A-Q1中、由于我们有使能引脚、如果不使用 Wake 引脚、可以保持开路?

谢谢、此致

Sunil Bhattad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil:

    请注意、它是输入引脚、悬空意味着未知状态。

    因此、如果 未使用、请拉至 Vsup 或 GND、以避免随机唤醒事件、类似于数据表根据第9.4.4.1节的建议。、谢谢。

    此致、

    Michael。