This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:升压 IC

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435491/tps61089-boost-ic

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件:TPS61088

工具与软件:

你(们)好

您能帮助推荐合适的产品吗

输入:4~5.5V

输出:7~12V (2A)

开关频率:1MHz (最小值)

强制 PWM

FB 需要 COT 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    您能解释一下什么是 FB COT 模式吗?

    对于输入和输出、输入电流达到6.6A。

    建议使用 TPS61088和 TPS611781来实现其电流限制和 FPWM 模式。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus

    感谢您的建议

    反馈方法需要恒定导通时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    您能告诉我为什么需要恒定导通时间控制?

    这是由于 Vin 接近 Vout 性能吗?

    上述两个器件均具有恒定关断时间控制。

    此致、

    Fergus