This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:eq_profile 的寄存器

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434365/ds320pr810-register-of-eq_profile

器件型号:DS320PR810

工具与软件:

嗨、团队:

eq_profile 是什么意思? 该寄存器如何影响 PCIe 信号?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    "eq_profile"字段基本上控制转接驱动器均衡系统中的 EQ Boost 1 (二阶)放大器。 放大器设置会调整 EQ 曲线的斜率、往往会影响比其他放大器更低的频率。

    对于大多数客户环境、我们建议使用 EQ 指数系统、该系统组织了 EQ Boost 1、EQ Boost 2和 EQ Boost 1 (二阶)放大器的组合、因此通常无需调整各个放大器设置。 有关均衡系统和放大器的更多详细信息、请参阅 我的转接驱动器均衡应用手册的第3节。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-San:

    感谢您的答复。 您的答案可以解决我的问题! 我可以再问您一个问题吗?

    ModefalT_GAIN_2:0表示 低频区域中的去加重?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-San:

    很抱歉问了很多问题。 我可以再问您一个问题吗?

    EQ_STAGE 仅确定极点的增益和频率、去加重值不由 EQ_STAGE 决定。 这种理解是否正确?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    Modeflat_gain_2:0表示 低频区域中的去加重?

    我假设您是指这个表-平坦增益设置、也称为直流增益或 VOD、用于控制输出驱动器的信号幅度。 它被称为平坦增益、因为它在所有频率下都具有大致相同的增益、这与前面讲过的 EQ 放大器不同、只有高频(x-xxGHz)下才有显著的增益。 较高的直流增益设置会增加信号振幅、因此输出信号的眼图高度应该更大、但由于放大器具有更大的噪声、信号的眼图宽度往往会变小。 相反、较低的直流增益设置会降低输出信号的眼图高度、但在某些情况下、较低的噪声会导致较大的眼图宽度。

    在大多数情况下、这可以保留在默认的0dB 设置、以获得良好或最佳结果。

    此外、一般而言、我们的第5代和第4代转接驱动器中没有特定的"去加重功能"功能、EQ 放大器不提供负增益。 将平坦增益设置为-2dB、-4dB 显然会在低频时产生负增益、但由于它会平等地为高频提供负增益、因此在我看来、它的作用并不像实际的去加重放大器。

    eq_stage仅 决定极点的增益和频率、去加重值不由 eq_stage. 这种理解是否正确?

    我假设"eq_stage"是指 EQ 1级和 EQ 2级放大器。 如前所述、这些 EQ 放大器在高频下提供正增益、在低频下接近单位增益。 第1级和第2级的不同设置控制高频增益的斜率和峰值、以提供或多或少的升压强度。 我假设通过改变放大器网络中可变组件的值来在器件级别执行此操作。

    我对经典去加重过程的理解是在低频下提供负增益、在高频下提供接近单位增益的增益、而这些放大器以及信号路径中的其他放大器不会出现这种行为、因此我认为您的理解是正确的。

    此致!

    Evan Su