This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:LVDS 或 RGB 到 HDMI

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434399/ds90cr288a-lvds-or-rgb-to-hdmi

器件型号:DS90CR288A
主题中讨论的其他器件:TFP410

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想要将 LVDS 或 RGB 转换为 HDMI。

TRF410不支持音频、也不足以满足要求。

你有什么建议吗?

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    要将 RGB 或 LVDS 转换为 HDMI/DVI、我们可选择使用 TFP410、但不支持嵌入式音频。

    但是、它们的应用是否可以使用单独的音频信号、或者使用 HDMI 以外的其他输出接口?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您的答复。

    在这种情况下、它们需要音频集成信号、输出接口应为 HDMI。
    TI 是否只能提出"TRF410 +独立音频"解决方案?

    此致、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我知道的直接 RGB 到 DVI/HDMI 转换选项。  

    此致、
    Ikram