This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:查询静音模式

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420858/tcan1463-q1-query-for-silent-mode

器件型号:TCAN1463-Q1

工具与软件:

你(们)好。

我的一位客户是将 TCAN1463DRQ1 CAN 收发器 IC 与 STM32H5 Nucleo 板用于评估 TCAN1463DRQ1 CAN 收发器 IC。

如数据表中所述、TCAN1463DRQ1有4种工作模式。

–正常模式

–静音模式

–待机模式

–低功耗睡眠模式

它们使用 PEAK CAN USB 适配器和 PCAN 视图来监控具有适当 CAN 终端的 CAN 帧。

 

请查看以下其他引脚配置以供您参考。

 

引脚3 - VCC -连接到+5V。

引脚5 - VIO -连接到+3.3V。

引脚7 - INH -保持悬空。 未连接。

引脚9 - WAKE -连接到+10V。

PIN10 - Vsup -连接至+10V。

PIN11 - INH_MASK -通过电容器接地。

 

他们能够在正常模式下建立并验证 CAN 通信、但在尝试测试静默模式时会遇到以下问题。

  • 通过设置 STANDBY 和 ENABLE 引脚(请参阅下图作为参考)、可以将 TCAN1463DRQ1模式设置为静音模式、但 STM32H5评估板不会接收到从 PCAN 视图发送的任何 CAN 帧。

而 PCAN 视图在将 CAN 消息从 PCAN 视图发送到 STM32H5评估板后立即显示总线繁重消息状态。 他们希望在这种情况下、nFault 引脚应变为逻辑低电平、但仍处于逻辑高电平状态。

请告知我需要任何其他信息。  

谢谢

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitesh、

    您是否可以尝试重塑图像以及用于进入静音模式的 NSTB 和 EN 设置? 我的理解是、TCAN1463-Q1似乎没有接收任何数据、对吗?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    这是图像。

    是的、您认为他们无法获取数据。

    此致、

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    问题未决自过去12天以来、客户正在寻找解决方案。

    他们还在论坛上提出了这一问题、但未能得到任何解决。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422117/tcan1463-q1-tcan1463-q1-silent-mode-not-working?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A504288

    此致、

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitesh、

    对于延迟、我很抱歉、但在另一线程中、我们已请求特定引脚的信号电平。 在此、仅分享软件不会有任何帮助、除非我们确切地知道状态转换引脚的逻辑电平是什么、以及 CAN 波形是什么样子。 如果可以、我们可以专注于另一个主题、请提供请求的波形。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    客户仍然面临静默模式实施问题。 我们是否有任何可用的示例代码或波形?

    此致

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miteshkumar、

    我们没有任何示例代码、但它应该像将 EN 和 nSTB 引脚设置为数据表中定义的正确电平一样简单。 我将查看我们的验证数据以了解我们是否有可用的产品、下周星期二我会给您回复。 请让我做最后一个回应以跟踪主题。

    此致、

    Eric Hackett