This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:SN65HVD72D

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435305/sn65hvd72-sn65hvd72d

器件型号:SN65HVD72

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在将 SN65HVD72D IC 用于 Modbus 通信。 我想检查一下、差分线路对是否需要共模扼流圈和滤波器电路?

谢谢、此致

Sunil Bhattad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您预期的噪声类型。

    通常、您在不太理想的环境中使用 Modbus、因此您应该将它们设计为中、至少作为一个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sunil:

    通常、RS 不与 CMC 配合使用。 使用滤波电容器、但仅限于预计会出现高水平噪声的情况。  SN65HVD72D 将 在什么环境中运行? 您期望什么类型的噪声?

    此致!

    Ethan