This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:电源时序

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435326/dp83867is-power-sequencing

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

你好!

我将在三电源配置中使用 DP83867IS 以太网 PHY、VDDIO = 1.8V。  

数据表中关于电源时序的说明如下:

在三电源模式下运行时、1.8V VDDA1P8电源必须在2.5V VDDA2P5电源上升的25ms 内保持稳定。 在三电源模式下运行时、不需要对其他电源进行时序控制。

如果2.5V 电源仅为 DP83867器件供电、1.8V 电源可以在2.5V 之前的任何时间斜升。

因此、如果2.5V 电压仅用于为 PHY 供电、那么所有电源都可以同时出现、我的说法是否正确? 如果不是这种情况、建议的顺序是什么?

此致、

Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、

    正确、如果仅使用2.5V 电源轨为 PHY 供电、则所有电源轨都可以同时出现。

    谢谢!

    Evan