This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:DS90UB935-Q1

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434842/ds90ub935-q1-ds90ub935

器件型号:DS90UB935-Q1

工具与软件:

Dears、

我的 KMM 客户端 Tianzhun 在域控制器项目中使用 DS90UB935。 现在、请提供此芯片 DS90UB935的 FPD-Link III 通道插入损耗和回波损耗规格文档。 客户端希望进行 SI 仿真。

还请提供 DS90UB947。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    您有 TI 销售代表还是 FAE 代表吗? 他们可以为您申请这些。  

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    我是 TI FAE、想知道如何申请?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    请按照我通过聊天发送的链接进行操作。  

    Glenn