This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550C:TL16C550CFNR 的引脚颜色

Guru**** 2949160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435270/tl16c550c-pin-color-of-tl16c550cfnr

器件型号:TL16C550C

工具与软件:

器件型号为 TL16C550CFNR)

D/C:2434

引脚颜色似乎比之前的样本更暗。  
下面的对比照片供您参考(左侧:样片;右侧:这批)

您是否更改了器件材料或其他东西? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luhia:

    是的、我们已为此器件发送了 PCN (已附加)。 本质上、器件发生了裸片变化。  

    e2e.ti.com/.../TL16C550C-PCN20210413000.1.pdf

    根据第二行的生产日期代码、我可能需要查看顶部标记、以验证哪一个是旧裸片、哪一个是新裸片。

    -鲍比