This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012AQ-Q1:客户希望添加一个上拉2.4V 输出、是否可以?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434998/ds90lt012aq-q1-customer-want-to-add-a-pull-up-2-4v-output-is-it-ok

器件型号:DS90LT012AQ-Q1

工具与软件:

客户正在 U13上使用 DS90LT012AQMF∝PB、数据表中的最小输出短路电流也高于15mA。 然后、客户将添加一个 电流为-6mA 的上拉2.4V 输出、客户是否可以问它是否可以以这种方式使用以及它是否会对芯片造成损坏?谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许高达100 mA、因此6 mA 不会损坏器件。 但是、对于高于2 mA 的电流、无法再保证 VOL。

    Ro 引脚在高电平时输出3.3V。 为什么上拉至较低的电压? 这是尝试进行电平转换吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要遵循数据表参数、器件就不应损坏。

    然而、正如 Clemens 提到的、如果需要2.5V 输出电压、最好选择一个2.5V 兼容器件。

    请参阅此应用、了解具有集成电平转换的接收器选项: 不再需要电平转换:支持传入 FPGA、处理器或 ASIC 的低压 I/O 信号(修订版 A)

    谢谢您、Amy