This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:发送帧时的额外电流

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435255/tcan1145-q1-additional-current-when-sending-frames

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有一个器件使用 TCAN1145-Q1并具有选择性帧唤醒功能。 单元进入睡眠模式后、电流为0.05mA。 在测试过程中、只要发送了帧、单元电流就会从0.1mA 跳至0.5mA。 发送帧后、通信结束、电流可以恢复到0.05mA。

根据数据表、当 "启用选择性唤醒且总线处于运行状态"时、会有一个附加0.55mA 。 我可以说我们在 TCAN1145-Q1上看到的高电流是由活动模式导致的吗? 这会使总电流超出该限值、我们有没有方法可以使其降低? 这是 TCAN1145和选择性唤醒功能吗?

谢谢

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    仅当 CAN 总线处于运行状态时、才需要此额外电流、以便 内部 PN 接收器可以监测 CAN 总线是否存在 WUF。 CAN 总线静默后启动。 将不再消耗该额外电流。  

    这使得累计电流超出了限值、我们有什么方法可以降低它?

    您能否说明超过了哪个限制?  0.5mA (500uA)在550uA 最大值范围内。

    [quote userid="460540" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435255/tcan1145-q1-additional-current-when-sending-frames 通过这种方式、总电流超出了限制、我们有什么方法可以降低它?

    如果在睡眠模式下启用了选择性唤醒、则没有方法可以降低该电流、这是一项器件规格。

    此致、

    Sean