This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:[SEF] INT 连接

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435042/tca9539-q1-zf-int-connection

器件型号:TCA9539-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TCA9539

工具与软件:

尊敬的团队:

如果 TCA9539的所有端口均设置为输出模式、则 INT 引脚没有意义。 INT 引脚是否可以保持未连接状态? 谢谢!

此致、

Mingkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、未使用的输出可以保持断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    如果未使用/INT、则可以将其保持悬空和未连接状态。  

    此致、

    Tyler