This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSD24C-Q1:更大的击穿电压变化

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TSD15C-Q1, TSD18C-Q1, TSD24C-Q1, TSD12C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435203/tsd24c-q1-bigger-variance-of-breakdown-voltage

器件型号:TSD24C-Q1
主题中讨论的其他器件:TSD18C-Q1TSD12C-Q1、TSD15C-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

TSD24C-Q1的击穿电压变化大于 TSD12C-Q1、TSD15C-Q1和 TSD18C-Q1的击穿电压变化。 我可以知道原因吗?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    随着 TVS 二极管的工作/击穿电压的增加、击穿电压的最小值/最大值往往具有更大的裕度。

    我们所有的24V TVS 二极管都 采用与 TSD 系列相同的工艺制造、具有 更高的击穿电压裕度(24V Vrwm 或更高)。  

    此致、

    Sebastian