This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848 μ s:EPの場合 从外部设置 BREAK_LINK_TIMER 吗?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434480/dp83848-ep-can-break_link_timer-be-set-from-the-outside

器件型号:DP83848-DP83848 EP

工具与软件:

你好
我正在开发一种使用 DP83848-DP83848 EP 的产品。
我想进一步了解这个 IC。
如何从外部为这个 IC 设置 break_link_timer?
此外、如果 LAN 通信中断、恢复(包括 break_link_timer)需要多长时间?
(粗略地说、恢复需要多长时间?)
我想缩短 break_link_timer、以缩短通信中断前的时间。
这有什么问题吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuji、

    该 break_link_timer 无法调整、固定为~1500ms。

    关于中断后的 LAN 通信链路建立时间、这将取决于应用程序。

    一般而言、我希望在<1s 内完成自动协商过程。

    可通过实验对此进行确认:

    1) 1)反复轮询链路状态寄存器、并设置时间戳

    2)连接以太网电缆

    3)注意从插入电缆到链路状态轮询为高电平的时间差

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan

    感谢您的答复。

    我还有一个问题。

    如果可以减少从断开链路到建立链路的时间、请告知我。 在我们的系统中、LAN 通信(100Base-TX)可能会停止大约2秒。 (我们目前正在分析这种情况的原因。)
    如果可能、我们会将从断开链路到建立链路的时间缩短到不足1秒。
    其中一个思路是、我们考虑关闭自协商功能。
    如果您有任何其他好的想法、我们希望收到您的建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuji、

    建议关闭自动协商并强制链路伙伴之间的速度以缩短链路建立时间。

    请分享有关您的系统中的 LAN 通信停止的任何发现、以便我可以查看和分享建议。

    谢谢!

    Evan