This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN1145DMTRQ1所需的仿真模型

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1, TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435265/tcan1145-q1-required-simulation-model-for-tcan1145dmtrq1

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043A-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

你好

我们需要  TCAN1145DMTRQ1的 SPICE 模型来进行仿真、  


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemanth

    我们没有此器件的 SPICE 模型、而只 具有适用于 TCAN1043A-Q1的 IBIS 模型、该模型将获得 与 TCAN1145-Q1 CAN 总线信号仿真相同的结果。

    此致、

    Sean