This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:重定时器有助于简化枚举吗?

Guru**** 2655775 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810, DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431032/ds160pr410-can-retimer-can-help-in-easing-enumeration

器件型号:DS160PR410
主题中讨论的其他器件:DS160PR810DS160PT801

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我们目前使用 DS160PR810。

我们计划将 PCIe 连接从电气更改为光学。
我们想了解重定时器是否有助于简化枚举、即可以在发送器处执行接收器检测。

此致、

KPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poh、您好!

    您是否计划将 DS160PT801 8通道第四代 PCIe 重定时器用于此应用?  请注意、它与 DS160PR810引脚不兼容。  

    您能详细解释一下发送器的枚举和 RX 检测的含义、并提供应用程序方框图吗?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    我们的 PCIe 设置存在枚举问题、其中主机通过光纤连接到 FPGA (端点)。
    设置具有1个通道:
    主机到 A 点是电气的
    A 点到 B 点是光学的
    点 B 到 FPGA 是电气的

    枚举是主机在启动时向具有供应商 ID 详细信息的端点器件分配 BDF 编号的方法
    如果主机与 FPGA 之间的连接是电气连接、则此枚举成功
    当主机和 FPGA 之间出现光学连接(光纤)路径时、将无法检测 FPGA 详细信息。

    转接驱动器是为了补偿可能的链路损耗、也称为重定时器也是 PCI 协议合规性(我的意思是他们可以理解 PCIe 协议)在检测、轮询、配置状态期间...如果有情况、请更正。


    我们希望重定时器优先采用光纤链路设置来解决该问题。
    请您就上述问题发表意见/指导原则


    谢谢!
    BAPAYYAK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bapayak:

    感谢您对案例的描述。 您对 PCIe 重定时器的正确认识。  

    您能否分享应用原理图? 我会将您添加为朋友、这样您就可以通过直接发送消息。

     转接驱动器是位于 B 和 FPGA 之间还是位于 A 和主机之间?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。
    感谢您的答复。


    设置中已经有两个 REDRIVER。 一个在主机和 A 点之间、另一个在 B 点和 FPGA 双向之间。
    尝试了第1代、第2代和第3代的电枚举、数据传输也获得了成功。
    当我们将光学器件置于设置状态时、即使在重启时、也看不到 FPGA 详细信息。 目前我们正在使用第1代进行实验。

    将转接驱动器替换为重定时器会怎样。
    这会解决 FPGA 枚举问题。

    谢谢!
    BAPAYYAK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bapayak:

    在介绍重定时器之前、您是否能够尝试强制转接驱动器 充当具有均衡功能的缓冲器、以绕过 RX 检测? 这意味着将转接驱动器的 RX_DET 引脚设置为 L3 (59K 欧姆接地)、或者您可以通过 SMBus 在 GUI 中设置此设置。

    此致!

    Nick