This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB936-Q1:芯片中断源产生中断响应问题

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431626/ds90ub936-q1-the-chip-interrupt-source-generates-an-interrupt-response-problem

器件型号:DS90UB936-Q1

工具与软件:

你好:我有几个问题要问你


1:在上图中、我是根据配置设置上述几组寄存器、但手动断开摄像头-模拟断开锁定链路、GPIO_3中断端口不会改变电平;


2:设置寄存器0x36、手动断开摄像头-模拟断开 MIPI 链路、GPIO_3中断端口也没有电平变化;

请帮助分析原因并给出解决方案;谢谢你这么多~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来回顾一下明天的详细情况。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接下来、您能否确认这是如何测试的? 这里是否也测量了 GPIO3 (INTB)或是否也测量了中断状态寄存器(ISR)? 下面所示的 PORT_ISR_LO 寄存器将显示此处的中断切换。

    我还看到、寄存器0x23未在 RX1或 CSI TX 上显示中断启用。 您知道原因吗?  

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据936数据表提示、0x23要求这个配置来启用中断;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您从数据表寄存器0x23中引用时、应设置全局中断以及所需端口。

    此致!

    Thomas