https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424305/dp83848yb-td-problem
器件型号:DP83848YB工具与软件:
我们有一个基于 STM32H7的定制电路板、一个基于 DP83848的定制电路板作为 PHY。
我们可以正确配置 PHY、所有状态和配置寄存器均符合预期、PHY 会对链路速度变化等做出反应
PHY 环回模式也正常工作、我们可以接收发送的数据。
当连接到以太网伙伴(PC)时、便会建立链路、我们可以从以太网伙伴接收数据。
在向以太网合作伙伴发送数据(无环回模式)时、我们可以看到 RJ45 LED 在切换、我们可以看到合作伙伴的 RJ45 LED 在(软)切换。 但不接收任何数据、Wireshark 中也没有日志、当作为合作伙伴连接 uC 并评估以太网驱动程序的低级寄存器时、我们什么也不会收到。
我们还执行了硬件环回、相同的结果、未接收到信号。 作为交叉检查、我们使用 STMF6评估板来验证测试设置、而评估板的所有工作正常。
我们进行了大量测量、但在 TD 路径中看不到任何可疑的东西。 即使是在 74990101210之后、信号似乎至少在物理上是正确的。
对此有什么想法吗? 当 TD 无法正常工作时、为什么我们具有链路状态? 我们非常感谢您提供任何提示或建议。