This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:IBIS 模型

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430138/dp83561-sp-ibis-model

器件型号:DP83561-SP

工具与软件:

您好!

在规范第7.3.2.1节中、RGMII 实施建议使用 DP83TG720 ibis 模型。

是这样吗? 我有 DP83561模型、但另一个模型似乎正确、因为它称为 RGMII。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的团队将很快回复。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tijiana、

    请允许我询问我的团队导致此问题的原因。

    此致、

    Alvaro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tijiana、

    只是一个抬头,它可能需要一个星期左右的时间才能得到回复。 我将保持该主题一直打开、直到我再次回复。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tijiana、

    我得到确认、这只是一个拼写错误。  请使用561型。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alvaro、只需确认、最新的561型号来自2020年12月01日(修订代码片段如下)?

    *******************
    |德州仪器公司
    |
    DP83561
    |
    *******************
    |
    [IBIS Ver] 4.1
    [文件名] dp83561.ibs
    [文件版本] 1.0
    [DATE] 2020年12月01日
    [来源]
    |德州仪器公司。
    HPA 模拟 eLab 设计中心
    | 12500 TI Blvd.
    |德克萨斯州达拉斯-75243
    |
    [注意]修订历史记录:
    |版本1.0:2020年12月01日
    |-模型的初始版本。
    |-在幽灵模拟中生成的模型。
    |-模型与 SPICE 仿真匹配。
    |- C_comp 虽然列出的数值顺序是
    |从不同的 PVT 条件获得。 针对的 PVT 条件
    |每个特定值请参阅下的缓冲区说明
    |各自的[型号]。 IBIS 模型用户负责使用
    |适当的 C_comp 以模拟信号完整性。
    |-关于各种模型的非单调性的注释
    |已被审核并视为轻微、可忽略。
    |-带有尾部_1p8的模型名称包含针对1.8V 运行的模型。
    带有尾部_2p5的|模型名称包含2.5V 操作的模型。
    带有尾部_3p3的|模型名称包含3.3V 运行的模型。
    |