This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:短路电流

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1, TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435755/tcan1044-q1-short-circuit-current

器件型号:TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043-Q1

工具与软件:

您好!

根据 TCAN1044-Q1的数据表、

要求解 IOS (AVG)的公式2、如何获取%TRANSMIT、%REC_Bits、%DOM_Bits 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    例如、如果有10个节点、单个节点在传输(1/10)、则%Transmit 将为0.1。

     本例中的接收百分比将为0.9、因为只有单个节点在发送、9个节点在接收(9/10)。

    %REC_Bits 和%DOM_Bits 将为0.5、因为 CAN 网络中的大多数节点几乎始终处于隐性状态(即仅接收)。 大约50%的时间(一个节点驱动总线)、非常感谢、可能具有大约50%的显性位和50%的隐性位。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这同样适用于 TCAN1043-Q1吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    是的、谢谢、I_OS (AVG)对两个器件使用相同的定义。

    此致、

    Michael。