This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:在单个总线上使用多个电压转换器

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436778/pca9306-using-multiple-voltage-translators-on-a-single-bus

器件型号:PCA9306

工具与软件:

i2c 总线上的主器件运行电压为1.8V、并与运行电压为2.5V 和3.3V 的器件通信。 将2个 PCA9306 I2C 电压转换器并联或串联起来会更好吗? 我们还需要能够在标准模式和快速模式下操作总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    并行配置对我来说最有意义、因为在以不同的数据速率从目标切换到目标时、您需要控制 EN 引脚以禁用 PCA9306。  

    根据您的配置、如果封装类型确定、您可能会发现这一点 TCA9543A 解决方案成本更低。 这是一个2:1 I2C 控制的开关、可以进行电平转换。 您只需要1个此器件即可完成2个 PCA9306能够完成的任务。 此外、如果您想在 MCU 上保存 GPIO、则无需使用外部 GPIO 来控制 EN 引脚。  

    此致、

    Tyler