This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:有关 CAN 收发器的可选总线滤波器的问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436716/tcan4550-question-about-optional-bus-filter-of-can-tranceiver

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

大家好、TI 团队。

.
可以在 TCAN4550数据表的布局指南中找到

其中 C11、C10是可选的总线滤波器。

优化值因 PCB 和电路而异、

但我想向您推荐一些常用值的建议。

.  

您是否能够推荐这些 C10、C11滤波器的值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukmin 您好!

    总线滤波电容器的典型值介于10pF 和150pF 之间、具体取决于 CAN 网络的大小。 20pF 是我在许多原理图中看到的常见值、但这个值基于系统级要求、并非收发器要求、因为它们会向 CAN 总线增加额外的容性负载、并且需要在噪声滤波的影响与总线负载之间实现平衡。  具有更多节点的系统应使用较小的电容值、以避免总线出现电容过载。

    此致、

    Jonathan