This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539-Q1:为磁力计传感器供电的灌/拉电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539-Q1, TMAG5173-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436562/tcal9539-q1-sink-source-current-to-supply-magnetometer-sensor

器件型号:TCAL9539-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TMAG5173-Q1

工具与软件:

您好!

我们将在我们的设计中使用 TCAL9539-Q1 I/O 扩展器引脚为 TMAG5173B2QDBVRQ1供电。

TCAL9539-Q1 I/O 应总共提供16个 TMAG5173B2QDBVRQ1。

 TCAL9539-Q1的总电流和引脚拉电流是多少?

 TCAL9539-Q1是否可以同时提供16个 TMAG5173-Q1 (TMAG5173-Q1电流消耗约为3mA)?

此致、

Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    这似乎是合理的。  

    IOH 的建议运行条件(从输出引脚流出的 VCC 电流)小于10mA。  

    ABS 组合所有输出引脚时、通过 VCC 引脚持续的最大电流小于160mA。  

    如果16 TMAG5173 = 16 x 3 mA = 48 mA 的电流需求、则这将分为单 IO 电流规格和总器件电流规格。  

    此致、

    Tyler