This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:所有 PVT 的最小 Vth

Guru**** 2906540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436448/pca9306-minimum-vth-over-all-pvt

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TCA9416

工具与软件:

您好!

我的客户对 Vth 有一些问题。
根据数据表、室温下 Vth 约为0.6V。

我的客户希望使用 VREF1=1.2V+/-1%和 VREF2=1.8V+/-1%。
在最坏的情况下、室温下的 VREF2-VREF1可能是0.57V。
在这种情况下、PCA9306无法正常工作?
在低至 Vth 的范围内、PCA9306可以在所有 PVT 型号下工作吗?
除 PCA9306之外、任何其他 TI 电平转换器在所有 PVT 变化范围内以 VREF1=1.2V+/-1%和 VREF2=1.8V+/-1%工作?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    这很可能起作用- PCA9306数据表建议 VREF2和 VREF1之间的差值大于0.6V、以便为 FET 在转换状态期间完全导通/关断提供足够的空间。 客户也可能会看到支持1.2V 至1.8V 转换的 TCA9416。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K. Hirano:

    为了在使用该器件时进行适当的电平转换、请考虑数据表中的脚注(1)。  

    如果客户的电源在最坏的情况下导致0.57V 的差异、那么从技术上讲、客户在数据表技术规格之外。  

    PCA9306仍然会有电平转换功能、但某些电气特性可能不符合数据表规格。 "Ron"等电气规格可能会受到影响。  

    此致、

    Tyler