This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041IPAPRQ1 (汽车)与非汽车 USB 集线器之间的区别?

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433085/tusb8041-differences-between-tusb8041ipaprq1-automotive-and-non-automotive-usb-hubs

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

您好!
请描述汽车类(TUSB8041IPAPRQ1)和非汽车类 USB 集线器之间的区别吗?


我需要在严苛的条件下操作 USB 集线器(与军用相当)...但  TUSB8041IPAPRQ1的加热有问题。

我想订购开发板 TUSB8041RGC ...并将他的加热与 TUSB8041IPAPRQ1加热进行比较...


我为什么不使用 TUSB8041IRGCR 等器件、有什么原因吗? (极端振动、较高温度、两个 USB 端口上的速度为100Mbit/s)
有其他优点和缺点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladan、

    这两个器件功能相同、但 Q100器件通过了非 Q100器件不会经历的各种应力测试。  它们拥有不同的数据表、这些数据表采用不同的参数、这些参数反映了符合汽车标准的资质。  工业器件通常可以处理比商用器件更高的温度、但不能通过相同的 AEC-Q100测试。

    下面是包含更多信息的问答: 资质认证摘要常见问题解答|质量、可靠性和封装常见问题解答|质量和可靠性|德州仪器 TI.com

    您可以通过查看任何给定器件的"资格认证摘要"来查看已完成的特定测试: 资格认证摘要

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladen:

    这可以回答您的问题吗?  如果是、请将其标记为已解决。

    谢谢!

    Nicholaus