This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:关于为 VDD33引脚供电并提供 VDD33后的 ULPI 接口电压;VBAT 引脚和放大器;VBUS 引脚在为 VDDIO 引脚供电前

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435863/tusb1210-about-the-voltage-of-ulpi-interface-after-supplying-and-supplied-vdd33-pin-vbat-pin-vbus-pin-before-power-vddio-pin

器件型号:TUSB1210

工具与软件:

你(们)好

在为 VDDIO 引脚供电并提供 VDD33引脚和 VBAT 引脚和 VBUS 引脚之后、ULPI 接口是否存在任何浮动电压?

TUSB1210独立 USB 收发器芯片芯片数据表(修订版 J)

谢谢、此致

Chunli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chunli:

        由于 ULPI 连接到 VDDIO、因此 ULPI 信号应该为低电平。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian  

    您是否有任何 实验数据或 图?

    我担心 VDD33管 脚和 VBAT 管脚(低于 VBV 的(min) 2.7V、例如2.5V 时)、VBUS 管脚在 VDDIO 管脚上电、

    ※因为建议运行条件  高于 VB381V 的(min)、

    ULPI 接口存在一些浮动电压。

    谢谢、此致

    Chunli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chunli:

      我没有这种情况的数据、但是 VBAT 应该是3.3V 电源、它不应该低于2.7V。

    好的

    Brian