This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:原理图审阅

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A, TCA9555, TCA9539, PCF8574, TCA9554, PCF8574A, PCA9554A, PCA9555, PCA9554, PCF8575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436311/tca9539-schematic-review

器件型号:TCA9539
主题中讨论的其他器件: PCF8574TCA9554、TCA9554A 、TCA9555 PCF8574A、PCA9554APCA9555PCA9554PCF8575

工具与软件:

您好!

您能否在 TCA9539 原理图下方继续查看? 谢谢!

e2e.ti.com/.../1108.pdf

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我正在提供的原理图中查看总共4个 IO 扩展器。 如果我漏掉了任何内容、请告诉我。  

    U1/U2/U3/U4

     

     

    检查

    状态(好、坏、好、?)

    添加注释

    本地去耦电容器

    U1:100nF、正常

    U2:100nF、正常

    U3:100nF、正常

    U4:100nF、正常

    通常、在 VCC 上放置一个0.1uF 电容器、并尽可能靠近器件

    验证原理图引脚排列是否与数据表引脚排列相匹配

    U1:良好

    U2: 

    U3: 很好

    U4: 很好

     

    检查原理图中的 SDA 和 SCL 线网上是否存在上拉电阻器。

    U1:验证

    U2: 验证

    U3: 验证

    U4: 验证

    我无法在原理图上找到它们、可能在另一页上。  

    未使用的 GPIO 引脚通过电阻器偏置到 VCC 或 GND

    U1: 验证

    U2: 验证

    U3: 验证

    U4: 验证

    TI 的大多数 IO 扩展器产品系列都不在 p 端口引脚上包含内部上拉电阻器;但 PCF8575、PCF8574、PCF8574A、TCA9555|PCA9555、PCA9554|TCA9554除外、 和 TCA9554A|PCA9554A、因此可以保持悬空。

    另一种方法是在为器件上电后、可以将任何未使用的 p 端口引脚设置为输出(设置为高电平或低电平无关紧要)。

    您需要验证每个 GPIO 的用途是什么。 如果该引脚将保留为悬空输入、请遵循上述说明。  

    除非使用 I2C 开关或 I2C 多路复用器来解决冲突、否则总线上的器件地址是唯一的

    U1:良好

    U2: 

    U3: 很好

    U4: 很好

     所有 I2C 地址在所有 TCA9539之间都是唯一的

    如果器件具有/RESET 引脚、则在上电后将引脚偏置为高电平(最好使用上拉电阻器)。

    U1:良好

    U2: 

    U3: 很好

    U4: 很好

     全部通过0欧姆电阻拉至高电平

    如果器件具有/INT 引脚并且使用了/INT 引脚、则将该引脚连接到上拉电阻器。

    U1:验证

    U2: 验证

    U3: 验证

    U4: 验证

     需要验证/INT 上是否提供了上拉电阻器。 这是一个开漏输出。  

    此致、

    Tyler