请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI86 工具与软件:
您好:
我可以问、在将 MIPI 信号转换为 EDP 信号时、IC 是否进行了任何处理? 从 IC 转换的 EDP 信号与原始 EDP 信号是否存在差异?
客户遇到使用平台的原始信号可能导致在轻触屏幕时无法测量颜色坐标的问题。 IC 转换后、轻触屏幕可测试是否通过
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好:
我可以问、在将 MIPI 信号转换为 EDP 信号时、IC 是否进行了任何处理? 从 IC 转换的 EDP 信号与原始 EDP 信号是否存在差异?
客户遇到使用平台的原始信号可能导致在轻触屏幕时无法测量颜色坐标的问题。 IC 转换后、轻触屏幕可测试是否通过
翻译 μ A
搜索 μ A
复制 μ A
尊敬的 Jimmy:
为了澄清一点、使用 DSI86是否有助于解决该问题?
请问、IC 在将 MIPI 信号转换为信号时是否进行了任何处理? 从 IC 转换的 EDP 信号与原始 EDP 信号是否存在差异?[/QUOT]IC 仅获取 MIPI 数据、以各自的数据速率在 eDP 协议中配置数据、并将数据发送出去。 DSI86始终以异步模式运行、因此时序计算通常更稳健。 这可能是原因。 除此之外、IC 和常规 eDP 信号的 eDP 不应有任何差异。