This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:DP159能否支持7680x720分辨率?

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432815/sn75dp159-can-dp159-support-7680x720-resolution

器件型号:SN75DP159

工具与软件:

从数据表中、我可以看到它可以支持4K@60Hz。

我的 DP 源如下所示。 是否可以在拉电流和灌电流之间使用 DP159? 不确定它是否能够支持这种解决办法。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温蒂、您好!

    一种估算这是否可以查看像素速率的好方法。

    像素速率= htot * vtot *刷新率

    4K 60Hz:3840 * 2160 * 1.3 (用于估算额外的线时间)* 60 = 646.963百万像素/秒

    定制:7900 * 754 * 60 = 357.396百万像素/秒

    该分辨率应该可以使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将由于不活动而关闭该主题帖。