This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:问题:SDA "high"电压大约为1.4V

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431254/sn65dsi83-issue-sda-high-voltage-is-about-1-4v

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

您好!  

在我的帐户中、SN65DSI83连接在一条 I2C 总线上、该总线上总共有3个 I2C 器件。

客户发现、当 SN65DSI83启用并配置为 I2C 时、 SDA" 高"电压更改为 1.4V、与 VCC 不相等(I2C 上拉为1.8V、如"连接"所示)。 从 I2C 总线移除 SN65DSI83后、SDA"高"电压将返回到 VCC (1.8V)。

您是否愿意帮助检查可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    尝试将10k 上拉电阻器更改为1.8V 至4.7K。 DSI 器件的 SDA 线为开漏。 这意味着没有内部驱动器将 SDA 推至1.8V。 增加外部上拉电阻的强度将有助于将 SDA 线路拉至1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将由于不活动而关闭该主题帖。