This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4612:HDMI 开关

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427219/tmuxhs4612-hdmi-switch

器件型号:TMUXHS4612

工具与软件:

大家好、我正在寻找包含双向 HDMI 开关的 IC 产品。  原始设计能够操纵输入 HDMI 端口到特定输出端口的布线。 我发现 逐个加载的 TMUXHS4612可以正常工作、我可以询问它如何工作的示例原理图吗? 设置示例:
3个设备输入、每个设备有2个 HDMI 端口、2个显示器。 我想将信号从每个设备输入端口控制到显示器、例如第1台设备的第1台显示器设置和第3台设备的第2台显示器设置、然后将第1台和第2台显示器切换为第2台输入设备的2台单独显示器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariusz:

    您能否发送想要设计的系统的方框图? 我很难想象这一点。

    您打算使用什么速度的 HDMI?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh、感谢您的答复。 我正在寻找类似的东西、以便复制信号、然后在所有信号之间切换到特定屏幕:

    e2e.ti.com/.../block-diagram-with-TMUXHS4612-for-2-in-2-out.drawio.pdf

    这将是更复杂矩阵的原型、如下所示:

    e2e.ti.com/.../block-diagram-with-TMUXHS4612-advanced.drawio.pdf

    我要使用的 HDMI 速度为48Gbps、3通道的速率为16Gbps、4通道的速率为12Gbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariusz:

    是、TMUXHS4612可以实现这一点。 该多路复用器每个通道的最大数据速率为20Gbps。

    但是、将这么多的多路复用器添加到信号路径将导致信号严重衰减。 需要重定时器/转接驱动器。 不过、TI 没有任何器件可以在如此高的 HDMI 数据速率下提供此功能。  

    谁是此设计的终端客户? 建议的速度超出 HDMI2.1技术规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道信号衰减、但我现在要尝试一下。 说实话、终端客户将是我自己。 我经常使用多个设备、需要 切 换到两个显示屏、但我很沮丧地使用商业 HDMI 开关和在显示屏上的输入之间切换。 我在网络上搜索了这些设备、但是价格 对我来说太高了、所以我开始想一些可以自己准备的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariusz:

    我明白了。 在这种情况下、为什么需要这么高的数据速率? 您在两台显示器上推送的分辨率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是因为我正在测试一些更高端的设置的 PC 之前,我把他们发送给客户只是为了确保一切都正常工作,但更恼人的原因是,我在家里工作,我的孩子正在使用这些显示器玩一些游戏,所以我想保持基本的分辨率,他有直接连接 PC 显示器,以避免他的抱怨一旦我将使用这种开关....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariusz:

    对于数据速率、您计划每通道使用12Gbps。 这正在推动4K 120Hz 左右的发展。

    该多路复用器系统很可能会占用 HDMI 信号的裕度。 如果速度为4K 60或2k 120、这个多路复用器应该有足够的裕度。

    您是否愿意在高帧速率下稍微降低分辨率/或在较低的帧速率下保持分辨率?

    由于多个多路复用器、因此不可能同时具有>100Hz 的帧速率和>4K 的分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在考虑使用超宽1440p144Hz 和 标准1440p (120Hz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、1440p/2k 多路复用器的损耗应该是可以接受的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将由于不活动而关闭该主题帖。