This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我在尝试使用 IC 进行3.3V 和 lt;->3.3V、1.8V 和1.2V 转换时遇到问题。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436213/i-encountered-an-issue-when-trying-to-use-the-ic-for-3-3v---3-3v-1-8v-and-1-2v-conversion

器件型号:PCA9306

工具与软件:

你好。 如本主题所述、我将尝试使用 IC、虽然3.3V <->3.3V 转换正常运行、其他电压不会产生转换的 I2C 信号、并且电压电平保持浮动。

我将附上一张连接到 I2C 的电路的照片。

IF_I2C_EN_CH2为3.3V

请尽快回复。