This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:TUSB211A USB1.0

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436700/tusb211a-tusb211a-usb1-0

器件型号:TUSB211A

工具与软件:

您好、专家:

  我看到 TUSB211A 可以支持 USB2.0信号条件、USB1.0怎么样? TUSB211A 是否也支持 USB1.0? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、嗨、

    遗憾的是、我们的 USB2转接驱动器不支持 USB1.0 LS/USB FS 信号调节。 此外、除了某些集线器之外、我不相信我们还有任何其他器件可以。 抱歉。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan