This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:与 Xilinx 握手失败:XCZU4CG (USB3.0)和 USB3320 (USB2.0)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436611/tusb8041-handshake-failed-with-xilinx-xczu4cg-usb3-0-and-usb3320-usb2-0

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 XCZU4CG (USB3.0)和 USB3320 (USB2.0) 同时与 TUSB8041连接。 现在问题是握手失败。

您可以帮助查看原理图:

(1)带有用于 USB2.0的 USB3320的 XCZU4CG

(2) XCZU4CG 的接口、用于 TUSB8041的 USB3.0输入

(3) TUSB8041的原理图

当 FPGA 和 TUSB8041上电时、Uboot 尚未工作。 他们刚刚使用4CG 复位 TUSB8041。

1.在正常情况下,它会发送4CG 一个17ms 脉冲信号,如下所示:

2.在异常情况下,不会发送17ms 脉冲信号:

有时、TUSB8041将在多次软件复位后正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary:

      我正在进行 原理图审阅。 我的评论会在今天晚些时候发回。

     此应用的客户是谁?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射频信号发生器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请移除引脚39上的下拉电阻器(SMBUSz)

    对于 ubs_vBus、也就是连接到哪个电压、应该约为500mV。

    好的

    Brian